主题中讨论的其他器件: THS6222、 THVD2410
您好!
我正在为军用器件设计电缆接口。 我计划在通信线路上使用 RS485来提高抗噪性能、并选择 THVD1400来实现这一目标。
对于合规性测试(MIL-STD-461G)、该器件将承受一些非常强烈的共模浪涌、以模拟雷击瞬态。 系统需要处理最小1500V (电压脉冲)、t_rise 和6.4us t_fall。 它还需要处理2000A (电流脉冲)、40us t_rise 和200us t_fall。
我想通过使用变压器为 THVD1400添加电隔离。 这种类型的方法通常用于保护以太网接口免受瞬态的影响。 我认为这种方法适用于 RS485、但我在互联网上没有看到任何东西来确认是否会。
这些变压器是否会为 RS485通信带来失真风险?
是否有一种替代方案可以作为解决此问题的出色解决方案?
原理图如下: