This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330:CAN 总线测试点

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330, TCAN332EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191267/tcan330-can-bus-test-points

器件型号:TCAN330
主题中讨论的其他器件: TCAN332EVM

你(们)好

有关 TCAN330 EVM 板中 CANH & CANL 的测试点的问题。

该板具有直接连接到 CAN 信号的 TP、以及通过330欧姆电阻连接到信号的其他 TP。

那么、建议如何直接或通过电阻器测量 CAN 信号、为什么?

感谢您在这个问题上的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿瑟

    您可以使用 TP2和 TP5直接在 TCAN332EVM 上测量总线。 您可以使用 TP4和 TP6 进行电流限制、通过负载电阻器测量、偏置等

    对于大多数测量情况、使用 TP2和 TP5应该足以进行总线监控。 如果示波器能够充分处理总线电压、通常将示波器连接到 CANH 和 CANL。

    最棒的

    Danny