This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211上的 RSTN 规格

Guru**** 2811735 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB211, TUSB216I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188504/tusb211-rstn-spec-on-tusb211

器件型号:TUSB211
主题中讨论的其他器件:TUSB212TUSB216I

您好、专家、  

我们可以在 TUSB212上看到 RSTN 最小宽度规格和加电/复位时序、如下所示、但在 TUSB211中看不到。

那么、您能帮助我共享 TUSB211的相同 RSTN 字符吗? 与 TUSB212相同吗?   

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记:

     如果要进行新设计,强烈建议 使用 TUSB212。

    Regars

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即 TUSB216i、我们最新的转接驱动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    这不适用于新设计、客户已经在电路板上联合布局 TUSB211和 TUSB212、但在鉴定 TUSB211期间、他们发现 RSTn 规格在数据表中不是特定的。 这适用于关键 OEM 客户、需要您帮助检查 TUSB211的 RSTN 规格。  

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它取决于 VCC 斜坡时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    TUSB212对 TUSB211的描述也相同、但 TUSB212数据表中显示的加电和复位时序 TUSB211没有。 这是客户提出的关键问题。 这就是他们可以检查 RSTN 规格的原因。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 对于212和211应该是相同的。

    此致

    Brian