This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, SN74LXC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191464/pca9306-pca9306

器件型号:PCA9306

PCA9306是否 可用于1.2V 至1.8V 的通用信号(例如 GPIO 信号(推挽))电平转换? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

    该器件的输出始终为漏极开路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ding、

    该器   件可用于 GPIO 信号、但也可参阅 SN74LXC2T45和这些 GPIO 电平转换器、因为它们可根据需要提供更高的驱动强度。

    此致、

    插孔