This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:TCA9517和 SN74AXC4T774RSVR 原理图回顾

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, SN74AXC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191479/tca9517-tca9517-and-sn74axc4t774rsvr-schematic-review

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:TXU0304SN74AXC4T774

尊敬的 TI 团队:

请帮助检查 TCA9717的原理图是否可行?

B/R

吴丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您所示的原理图部分、一切看起来都正常。

    TXU0304比 SN74AXC4T774简单且便宜。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    为了进一步添加到 Clemens 响应、建议为 I2C 信号填充 R61~R63、以便将信号传播到高电平。 还建议对旁路电容器(C72和 C73)的电容值使用0.1uF 的电容。 但是、如果您当前使用的值可以降低可见噪声、那么也可以。  

    此致、

    插孔