This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:DP1.4重定时器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1188666/tdp142-dp1-4-retimer

器件型号:TDP142

你(们)好

客户的电路板 EVT 已经回来,但添加了转接驱动器,眼图可以通过,但抖动无法通过,因此下一个版本正在寻找一个重定时器来改善抖动,TDP142转接驱动器能否改善抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    转接驱动器清除抖动的能力有限。 转接驱动器可以清除 ISI、但如果您担心 ISI 以外的其他来源会导致抖动、从而导致眼图出现故障、则需要考虑使用重定时器。

    您可以考虑使用 DP159作为 DisplayPort 重定时器。 以下是为您提供的一些相关文档: https://www.ti.com/lit/an/slla358/slla358.pdf

    谢谢、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、扎赫

    是否有用于硬件调整的重定时器? DP159似乎仅适用于 i2c、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth、

    DP159既 可通过 I2C 进行编程、也可通过引脚搭接进行编程。

    谢谢、

    扎赫