This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:用于 Windows 10的 tusb9260引导加载程序安装程序

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9260, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1189471/tusb9261demo-tusb9260-bootloader-installer-for-windows-10

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9260TUSB9261

您好!

客户支持人员要求我在这里发布我的问题。 我注意到的问题是、闪存刻录机安装程序不会在 Windows 10 Pro 64位操作系统下安装 tusb9260引导加载程序驱动程序。

多次试用后、我解压缩了原始闪存刻录机安装程序版本2.10.0、并尝试手动安装驱动程序。 操作系统无法安装、因为它无法将 INF 文件识别为有效文件。

周末,我花了一些时间阅读有关 INF 文件的 Microsoft 文档,并注意到 INF 文件中不存在 Microsoft 标记为“必需”的部分。 阅读 Microsoft 文档似乎需要像 DefaultInstall 和 DefaultInstall.Services 这样的部分。

请帮帮我。 您能否测试如何在 Windows 10 Pro 64位操作系统下安装闪存刻录机、尤其是驱动程序?

我 的开发项目暂停、因为我删除了演示板上的引导加载程序、并且无法刷写演示板上的任何固件。

感谢您的支持

此致

Eric Pacor

CTO EMA-Tech 系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉、我们团队中没有任何软件专家来帮助解决这些问题。  这就是 TUSB9261软件按原样提供有限支持的原因。

    话虽如此、我将尝试在我的计算机上使用该软件、并告诉您我是否有同样的问题。  请允许我参加一天的测试。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    感谢你的答复。

    如果您找不到解决方案、可以向我发送驱动程序源代码、以便我可以在 Windows 10下重新编译并创建安装程序?

    如果结果良好、我可以与 TI 支持分享结果。

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我能够使用 Windows 10 64位(21H2)安装和使用 TUSB9261 FlashBurner 软件

     您能否向我显示您在尝试使用安装程序时看到的错误消息?  还有其他测试您想让我尝试吗?  

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    感谢您花时间处理我的问题。

    安装过程中、安装程序是否要求您安装驱动程序?

    在哪里可以上传电路板上的新固件? 我之所以提出这一问题、是因为我注意到燃烧器图标显示为灰色、就像我在开始时的情况一样。 加载要刻录的十六进制文件时、该文件未激活。 接下来、我要尝试闪存擦除(红色 x)、此命令正常工作、但随后出现问题。 软件将该单元识别为 TUSB926x 引导加载程序器件、但无法再上传该器件上的引导加载程序或固件。

    我开始寻找原因、发现窗口无法识别该器件、并且没有与该器件关联的驱动程序。

    我安装了很多次闪存刻录机软件、一切似乎都正常、但驱动程序未安装。

    我随附了一段新安装过程的视频以及重新启动后设备列表的屏幕截图。

    flash burner device list

    e2e.ti.com/.../FlashBurner_5F00_installation.mp4

    如果您对电路板执行闪存擦除、系统是否会识别电路板?

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉耽误你的时间。  是的、我的计算机上安装了驱动程序。  是否可能未在管理员模式下完成安装、或类似的操作导致驱动程序安装失败?   

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    我卸载了闪存刻录机、将 Windows 10更新为版本22H2、从 TI 网站下载了闪存刻录机、以管理员身份安装。

    结果不会改变。 仍然无法安装驱动程序。

    我不知道是否重要、但在解压缩从 TI 网站下载的 zip 文件时、我收到警告消息"data after payload "。 我不知道这到底是什么意思。

    由于某种原因、我的系统不喜欢此安装程序。

    您是否在电路板连接到 USB 的情况下安装了软件?

    是否可以向我发送您的安装程序、或者下载我可能会损坏它。

    感谢您的支持

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    我看到有 Linux 版本的刻录机和 eburner 驱动程序。 我可以从何处下载这些文件?

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我已向您发送了一个朋友请求、以便我可以授予您访问权限。  请在方便时接受。

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    谢谢、我接受了请求

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    感谢您提供 Linux 软件包。 您能否同时向我发送您在 PC 上使用的 Windows 安装程序、以便我检查我的电脑是否损坏?

    感谢你的帮助

    此致

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    感谢您提供 Windows 软件包和源代码。 我检查了 GUI 安装程序 MD5、与我和 您的安装程序相同。

    我将尝试查找是否有任何阻止安装驱动程序的 Windows 设置。

    如果我尝试重新编译驱动程序、并查看 Windows 是否接受它。

    感谢您的支持。

    我将标记为已关闭的问题、因为很明显问题在我安装 Windows 的一侧

    此致

    Eric