This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:无法再通过 SMBus/I2C 访问器件

Guru**** 2526660 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190670/lmh1297-device-no-longer-accessible-through-smbus-i2c

器件型号:LMH1297
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好!

我们目前正在对 LMH1297进行实验。 我们使用评估套件和自制设计。 我们成功通过套件和 SigCon Architect 找到了合适的配置。 我们的软件工程师采用了完整的寄存器设置(通过 SigCon Architect 保存)并尝试将其传输到电路板上的 LMH1297。 遗憾的是、他编写了完整的数据集、包括保留的寄存器(但是、与工作中的 LMH1297读出的值完全相同)。

这不能按预期工作、因此、即使在下电上电后、我们板上的芯片也不再响应。 我们尝试了所有可能的 I2C 地址、但没有成功。 芯片似乎已死。

我知道,写入保留的寄存器不是最好的主意,我们不能责怪 TI 这么做:-) 但是、作为一名工程师、我想了解一下可能发生的情况以及是否有机会"维修"设备。

如果没有、我可以并且将会更改电路板上的 IC。

此致、

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    如您所述、您已通电、并且器件仍不响应 SMBus 命令。 器件损坏。 我假设您尝试了不同的 SMBus 地址、并且器件仍然没有响应。 与常规器件相比、器件消耗的电流是否正常?

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢您的回复!

    发生了一些奇迹。 今天,我想再次对所有 SMBus 地址执行测试,以便为您提供一个完整的答案... 我注意到、该器件再次在其专用地址上应答、并按预期工作。 它再次响应电路板上的 FPGA 以及连接的 USB2ANY (取自评估套件)。 真的很奇怪! 通常、我不相信电子产品的自愈能力、因此我唯一的解释是、电路板在几天内完全断电、所有电荷都消失了。 可能是快速关闭/打开电源循环未解决内部混淆问题。

    对我来说、问题已解决。

    此致、

    Sebastian