This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:PCA9544APWR

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191404/pca9544a-pca9544apwr

器件型号:PCA9544A

目前、我们 在项目中使用 PCA9544APWR 多路复用器。 电源电压 Vcc 存在问题。 所有 SMBus 线路上拉至3.3V。 那么、电源电压 Vcc 是否为3.3V? 从器件数据表中的图9.2可以看出、与3.3V 的 Vpass 相对应的 Vcc 值为4.5V。 IC 是否能够在3.3V 电源电压下工作。

e2e.ti.com/.../pca9544a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用3.3V 电源将会起作用。

    I²C Ω 使用开漏信号、即上拉电阻器生成高信号电平。 因此、开关无需通过高电压。 (如果开关确实允许电源附近的电压通过、则无法进行电平转换。)