This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:在未向 Vcc 供电时确认 INT 引脚上拉

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191309/tca9555-confirmation-of-int-pin-pull-up-when-power-is-not-supplied-to-vcc

器件型号:TCA9555

我想、由于 INT 引脚是一个开漏引脚、如果在未向 Vcc 供电的情况下被另一个电源上拉、没有问题、这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;无论电源电压如何、绝对最大额定值都允许高达6V 的电压。