This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811S-Q1:无法禁用自动极性校正

Guru**** 1640390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187476/dp83tc811s-q1-automatic-polarity-correction-cannot-be-disabled

器件型号:DP83TC811S-Q1
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

步骤:

1。0x0475已设置为0x2000或0x3000;

没有断电或复位;

3.交换 MDI 的两根导线并重新连接;

4.等待几秒钟;

读取寄存器1、返回0x65、这意味着连接上行;

问题:

在多次交换 MDI 的两根导线后,它仍然可以连接, 是否禁用了极性调整? 当行序列不正确时,它是否不能链接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minquan:

    您能告诉我、连接合作伙伴使用的是什么吗? 811S 是在主器件还是从器件中编程? 是否也在连接伙伴上禁用了自动极性检测?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Gokul、

    连接合作伙伴是快速以太网介质转换器、我尝试 了两种类型的以太网介质转换器和 VGM、但它仍然是链路。

    其中一个以太网介质转换器是主设备、它不设置 自动极性校正开关、而 dp83tc811用作从设备;

    其中一个以太网介质转换器是从设备、它不设置 自动极性校正开关、而 dp83tc811用作主设备;

    vgm 是主器件、不设置 自动极性校正开关、而 dp83tc811用作从器件;

    在这三种情况下、重复上述五个步骤后、链路仍然相同。

    即使使用两个 dp83tc811进行了实验、结果仍然相同(一个作为主器件、另一个作为从器件)。

    这真的很令人困惑!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Minquan:

    我建议首先使用两个 dp83tc811进行调试。

    在对2 811个器件进行相同的实验时、您是否对两个811个器件上的自动极性禁用进行了编程?

    要禁用自动极性校正、请对0x0475 = 0x1000进行编程。 要启用自动极性校正、请对0x0475 = 0x0000进行编程。

    对寄存器0x0475进行编程后、您能否读回该值以检查该寄存器是否正确编程?

    --
    此致、
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Golul、

    在多次实验(使用两个 dp83tc811)之后、我最终发现验证自动极性校正的方法 是通过 ping 而不是通过观察其链路状态来判断。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    徐您好、

    感谢您的更新。

    我希望你们现在已经解决了所有问题。 如果是、请将问题标记为已关闭。

    --
    此致、
    Gokul。