This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USBCA4:翻转选择引脚交换问题

Guru**** 2693225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172682/ts3usbca4-flip-selection-pin-swapping-issue

器件型号:TS3USBCA4

大家好、

我 在设计中使用 TS3USBCA410在2个 SBU 电路之间切换、我遇到了翻转引脚使能问题。

根据数据表、我为 FLLIPSEL 引脚提供了逻辑0、但 IC 在输出端交换 SBU1和 SBU2。 我已经对我的电路进行了交叉验证、以查看它是否存在任何毛刺脉冲、看起来还可以。

请告诉我、如果您遇到一个开关问题、因为如果将 FLLIPSEL 引脚设置为高电平、则 SBU1和 SBU2会以正常方向工作。 请告诉我您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说、当翻转为低电平时、SBU1/SBU2翻转且翻转为高电平时、SBU1/SBU2是否正常?

    您可以发送信息吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、  

    是的、你是对的。  

    当逻辑低电平--> SBU1和 SBU2翻转以及逻辑高电平 SBU1和 SBU2正常时。 这是所连接的电路。 请告诉我数据表中提到的逻辑电平是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我检查一下设计并向您提供反馈。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian,您对此有什么更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、本周有很多人因假期外出。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我没有听到你的声音。你有一段时间了,你有分辨率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉迟到了。

     验证数据 显示它按预期工作、但我将在本周之前再次检查我们的 EVM。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    我很期待这些数据。 我也已与我的板交叉验证了这一点、但如果我按照数据表的要求进行操作、则会进行交换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在我们的板数据表上确认正确。

    您可能需要移除 SLE 引脚上的 PD?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    您是说去除 SEL0和 SEL1下拉电阻器吗?

    这如何解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我想有些东西变得很高。

    您是如何进行测试的? 您是否在布局中确认路由正确?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我已在通用 PCB 中对电路进行了整理、并通过在引脚11上提供3.3V 电压和在引脚10上提供0V 电压来验证该电路。翻转引脚功能与数据表真值表中的功能相同。 当翻转引脚为0时、引脚7为3.3V、翻转引脚为3.3时、引脚7为0V。  

    但是、当使用我的电路进行测试时、P 和 N 在翻转0时交换。 我已附上完整电路供您查看。 可能会发现其中的任何错误。

    我已经使用 DMM 原理图检查了信号连续性、并且路由似乎没有信号交换。 您能帮些什么疑犯?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是源应用?

    您能获得更多原理图吗? 我想查看 AUXP_P2和 AUXN_P2的完整范围吗?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、我将其用于 DP 灌电流/拉电流应用。 仅当我调试时、该 P 和 N 才会在多路复用器开关的输入和输出引脚之间交换、我只需探测整个路径即可查看 信号交换的位置。 只有在多路复用器开关的引脚11/10和7/8处、路径的其余信号交换正常。

    这是完整的信号流原理图、并附上了信号方框图、以便更好地理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然认为 TS3USBCA410以外的其他问题是错误的、需要再次检查运动学或布局。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?