This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:有关时钟的问题

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191136/tcan4550-q1-question-about-clock

器件型号:TCAN4550-Q1

您好!

《slla549Clock Optimization and Design GuidelinesPage4

问题包括:

有关时钟输入检测块的更多详细信息:低于阈值的 OSC2将触发块的时间有多长? 它是否累加? 何时检测到它?

从数据表中、我们只能看到  OSC1端子和晶体规格、没有有关 OSC2的信息、是否有相同的要求?

谢谢你

住宿和早餐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    您的第一个问题很难回答、目前我无法提供任何其他规格或数字。

    时钟输入检测块本质上是一个1uA 电流源和一个检测阈值介于90mV (最小值)和150mV (最大值)之间的比较器。 但对于大多数器件、它通常介于100mV 和110mV 之间。  该检测模块设计用于器件启动、并检测由1uA 电流从 OSC2引脚拉出的直流电压。  如果 OSC2引脚按照单端时钟模式的要求连接到 GND、则 OSC2引脚将具有低电压、否则、引脚将具有更高的电压。

    当使用晶体振荡器并且在 OSC2引脚上施加振荡波形时、该波形应保持在150mV 阈值以上以确保稳定运行。 如果波形超过此阈值、由于波形快速上升回阈值以上、比较器可能不会立即触发。  寄生电路板、引脚和外部负载负载电容、晶体的 ESR 和波形的峰峰值振幅、振荡频率等多个因素将改变这个时序。  

    将通过晶体中的振荡波形和控制内部比较器输入端实际电压的内部1uA 电流源对电容进行充电和放电。  由于每个应用和使用的组件的独特条件、信号保持在150mV 阈值以下的时间可能会有所不同、并且无法提供特定值。

    对于数据表中有关 OSC1和 OSC2引脚规格的第二个问题、回答"否"时、这些要求不同。  OSC1管脚与晶振配合使用时、该管脚是跨阻放大器的输出、该跨阻放大器向晶体振荡器提供电流。  在此模式下、OSC2引脚用作输入引脚、以检测用作输入时钟的振荡波形。

    当使用单端时钟而不是晶振时、OSC2引脚接地、这将禁用互阻抗放大器从 OSC1引脚拉出电流、并允许 OSC1引脚用作单端时钟的输入引脚。  OSC1引脚(VIH、VIL)的数据表规格与单端时钟值相关。

    Fosc1和 TDC 通常适用于这两种类型的时钟信号。  ESR 规格仅适用于晶体。

    唯一真正的 OSC2注意事项是、如果引脚电压小于150mV (如接地引脚)、器件可能会切换到单端时钟模式并禁用跨阻放大器。  如果使用晶振、OSC2引脚电压应保持在150mV 以上、以避免切换到单端时钟模式和中断器件时钟的风险。

    此致、

    Jonathan