This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:电源序列

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191074/dp83867is-power-supply-sequence

器件型号:DP83867IS

大家好、

我们对三电源模式下的电源序列有疑问。

VDDIO = 1.8V ( 对于 VDDA1P8、TPS62826ADMQ 相同)

VDD1P0 = 1.0V ( TPS62826ADMQ)

VDDA2P5 = 2.5V (LDO)

VDDA1P8 = 1.8V (对于 VDDIO、TPS62826ADMQ 相同)

2.5V LDO 用于单 个 DP83867IS

您是否看到以下序列有任何问题? :5V -> 1V ( VDD1P0 )-> 1.8V ( VDDIO 和 VDDA1P8 同时斜升  )-> 2.5V ( VDDA2P5 )

BR、

D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这符合数据表第10节中规定的要求、因此没有问题。

    谢谢、

    David