This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:TSER953是否可以转换低速率信号

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190026/tser953-is-it-possible-for-the-tser953-to-convert-low-rate-signals

器件型号:TSER953

您好!  

我想使用 TSER953远距离传输 MIPI CSI-2。 TSER953是否可以将 MIPI CSI-2 640 x 480 30fps 等低速率信号转换为 V3Link 并进行传输?

其他公司的类似产品不支持 MIPI CSI-2低速率信号、应用手册还介绍了转换信号的最低速率、但 TSER953没有介绍最低速率。

谢谢、

Evee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    视频数据的数据类型是什么? 是 YUV422、YUV420、RGB、RAW10还是其他数据格式? 如果您提供此信息、我可以使用每个像素的位数来计算 TSER953是否支持您的系统所需的 CSI-2有效载荷速率。  

    此外、我还想指出、每个 CSI-2通道的 CSI-2最小数据速率由第6.3节中的 TSER953数据表提供。  有关 CSI-2数据速率规格、请参阅以下屏幕截图:

     这是 您在初始问题中提到的最低比率参数吗?

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思

    数据格式等详细信息尚未确定、但请告诉我是否存在因图像尺寸、帧速率、数据格式或每种格式的组合而不支持的格式。

    谢谢、

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eevee、

    您计划将多少个 CSI-2通道连接 到 TSER953? 该器 件可配置为使用1、2或4个 CSI-2通道来传输数据。

      根据您提供的规格、即使 您将器件配置为使用4条 CSI-2通道、TSER953也无法支持每像素小于7位的视频格式。  支持所有其他 RAW、 YUV422、YUV420和 RGB 视频格式将取决于  用于传输数据的 CSI-2通道的数量。   

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    [引用 userid="487721" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190026/tser953-is-it-possible-for-the-tser953-to-convert-low-rate-signals/4486922 #4486922"]您 计划连接 到 TSER953的 CSI-2通道数量是多少? 该器件可配置 为使用1、2或4个 CSI-2通道来传输数据。[/报价]

    MIPI CSI-2标准的最小速率为80Mbps。
    我认为仅可通过单通道传输40×480 30fps、但可以通过2或4通道传输吗?

    [引用 userid="487721" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190026/tser953-is-it-possible-for-the-tser953-to-convert-low-rate-signals/4486922 #4486922"]支持所有其他 RAW、 YUV422、YUV420和 RGB 视频格式将取决于  用于传输数据的 CSI-2通道的数量。   [/报价]

    MIPI CSI-2的数据格式可能为 Mono10。 请告诉我们是否支持 Mono10、以及是否支持其他数据格式。

    谢谢、

    Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eevee、

    感谢您提供预期的视频格式。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190026/tser953-is-it-possible-for-the-tser953-to-convert-low-rate-signals/4488015 #4488015"]MIPI CSI-2标准的最小速率为80Mbps。
    我认为40×480 30fps 只能通过单通道传输、但可以使用2或4通道传输吗?[/引述]

    可以使用多个 CSI-2通道传输符合这些规范的数据、但仅传输特定视频格式的数据、 因为这 会设置每个像素的位数。

    [引用 userid="465179" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190026/tser953-is-it-possible-for-the-tser953-to-convert-low-rate-signals/4488015 #4488015"]MIPI CSI-2的数据格式可能为 Mono10。 请告诉我们是否支持 Mono10、以及是否支持其他数据格式。

    我相信 Mono 10视频格式每像素使用10位。 如果是这种情况、则 计算出的 CSI-2数据速率可能会在每个 CSI-2通道上运行、约为115Mbps。 TSER953支持每个 CSI-2信道的 CSI-2数据速率范围为80至832Mbps。 因此、如果您只使用一个 CSI-2通道、TSER953应该能够支持系统中的视频数据传输。 此视频格式不支持使用2条和4条 CSI-2通道的配置、因为这些配置会导致数据速率降至数据表设置的最小数据速率以下。  

    请记住、此计算数据速率仅适用于每像素使用10位的视频格式、例如 Mono 10。 如果您希望我验证是否支持任何其他视频格式或配置、请告诉我。  

    此致、

    Kenneth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eevee、

    此外、我还想指出、根据您提供的分辨率和帧速率规格、如果 仅使用一个 CSI-2通道、TSER953应支持每像素10位或更多位的任何视频格式。 使用多个 CSI-2通道仅适用于每像素位数显著增加的视频格式、例如 RAW20 (每像素20位数)。 如前所述、如果您希望我检查是否 支持任何其他特定视频格式或配置、请告诉我。  

    此致、

    Kenneth