This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DPHY440SS:插入损耗规格

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1185639/sn75dphy440ss-insertion-loss-spec

器件型号:SN75DPHY440SS

您好!  

 SN75DPHY440SS 可支持的最大插入损耗是多少?

此致、

Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy

    请参阅此表。  

    因此、DPHY440可在1GHz (500MHz)时补偿4dB、在1.5GHz (750MHz)时补偿5dB。  

    在 TX 侧、我们具有可提供2.5dB 补偿的预加重。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    这仅描述了 D-PHY gen_1和 gen_2 (1Gbps/1.5Gbps),该 IC 在 D-PHY gen_3速度下可以承受的插入损耗如何?(2.5Gbps)

    谢谢你。

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke

    DPHY440不支持2.5Gbps、因此我们无需指定2.5Gbps 时的插入损耗。

    谢谢

    David