This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:关于压敏电阻的位置

Guru**** 2925950 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190653/thvd1406-about-the-location-of-the-varistor

器件型号:THVD1406

大家好、

 

我们知道您推荐的 ESD 保护器件是 CDSOT23-SM712。

但是、我们的客户希望将 Varistor (AVRM1608C270MTBB)用于菊花链的两个连接器。

 

如果您知道 Varistor 的建议放置位置、请告诉我们吗?

 

  1. CN1和 CN2都需要压敏电阻吗?
  2. 仅当 CN2连接到同一应用时、CN1 (上游侧)是否需要变阻器?
  3. 将变阻器放置在 THVD1406 (Point1)附近、连接器(CnX)(Point2)附近或介于(Point3)之间的适当位置?

 

[菊花链图像]

https://www.ti.com/lit/ds/symlink/thvd1400.pdf

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保护组件应尽可能靠近连接器(以防止过压影响电路板上的任何其他元件)。

    理论上、您应该在 CN1和 CN2上有两个压敏电阻(如果可能来自其中任何一个的过压稳压器)。 实际上、如果连接器彼此靠近、它们可以共享一个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    1.不一定。 第1点应具有压敏电阻-并且应以与数据表中所示 TVS 二极管相同的方式进行安装。 本质上、建议在点1处从 B 到 GND 有1个压敏电阻、在点1处从 A 到 GND 有1个压敏电阻。 应保护每条线路、因为除非 A 和 B 线路上有接地压敏电阻、否则共模过压事件不会被钳位。  

    2.否-请参阅答案1。 第1点是主要的保护点-但 A 和 B 线需要一个器件(两者均接地)  

    点1、A 上一个压敏电阻接地、B 上一个压敏电阻接地。  

    本质上是压敏电阻均衡器。 电路与 TVS 二极管相同-因此应以相同的方式使用它们。 我们尚未使用压敏电阻进行测试-虽然我认为不应存在问题-但性能可能会有所差异。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens-San、Parker-San、

    感谢您提供的信息和建议。

    此致、

    隐藏