This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL1123:主收发器

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL1123, BOOSTXL-IOLINKM-8, TIOL112, LP-AM243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192479/tiol1123-master-transceiver

器件型号:TIOL1123
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-IOLINKM-8TIOL112LP-AM243

您好!

从数据表和 EVB 可以看出、TIOL1123可以作为 IO-Link 主收发器运行。 TI 是否有办法在完整的 IO-Link 主站设置(+控制器和堆栈)中评估此 IC、并与 IO-Link 器件通信? 我们不需要完全 IO-Link 合规性、我们只需要板载解决方案来访问我们正在使用的特定 IO-Link 传感器的完整功能。

Joseph