请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192889/tusb4020bi-usb-hub
器件型号:TUSB4020BI您好、支持
我们有关于 USB 集线 器 TUSB4020B 的问题。
我们有一个始终处于活动状态的固定上行端口。
集线器的上行端口连接到 STM32H753IIT6 ST 微控制器。
在 TUSB4020BI 集线器的引脚9 USB_VBUS 上 、我们 连接到固定5V 电压。
我们有以下问题:
输入 USB_bus 的功能是什么?
它检测到电源 VBUS 的电压或上升沿?
您是否有上游端口不可拆卸的示例原理图。
我们希望确保新的 PCB 正确、因此我们需要您的支持。
此致
Nicolo Baggiani
硬件工程师