This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1622:关于抖动测量

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192488/ds92lx1622-about-jitter-measurement

器件型号:DS92LX1622

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

抖动测量点是否为"触发后立即更改点"、如下图所示?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    是的、通常可以在触发后的下一个间隔进行抖动测量。 您是否在数据表中引用了特定的测量值或规格?  

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikram、

    感谢您的支持。 客户希望了解通用方法、因为这是首次使用器件。

    此致、

    Masa