This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:此器件型号的 DP83640TVV/NOPB 信号变压器

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191840/dp83640-dp83640tvv-nopb-signal-transformer-for-this-part-number

器件型号:DP83640

您好!

我只想知道信号变压器、它将支持该 DP83640TVV/NOPB 器件型号。

我们要求信号变压器 的工作温度范围为-40°C 至+85°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

     有关推荐变压器的列表、请参阅数据表的第6.2.1.1节。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经在 中看到了数据表的第6.2.1.1节、其中信号变压器的 工作温度范围为0°C 至+70°C、但我们需要信号变压器的工作温度范围为-40°C 至+85°C、它还支持 DP83640TVV/NOPB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krishna、

    在这种情况下、您可以选择规格与推荐规格相似且具有所需温度范围的变压器。 请运行合规性测试以验证信号完整性。  

    谢谢、

    David