This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:将24位 RGB 数据连同4条控制线转换为 LVDS FHD@60fps

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90C189-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191977/sn65lvds93b-convert-24bit-rgb-data-along-with-4-control-lines-to-lvds-fhd-60fps

器件型号:SN65LVDS93B

您好!

我正在研究 LVDS 发送器芯片、它可以将24位 RGB 数据、@ FHD、60fps 转换为 LVDS。

  • 是否有任何推荐的解决方案?
  • SN65是否可用于此用例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annamol、您好!

    您能否提供一些视频尺寸或 PCLK? 此信息对于确定这些发送器是否符合您的需求也很重要。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的视频尺寸为1920x1080逐行60fps。 PCLK 为148.5MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annamol、您好!

    查看 DS90C189-Q1、我认为它应该符合您所描述的需求。

    否则、请随时告诉我。

    谢谢、

    Ryan