This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找适用于双路2460x2460 90fps 摄像头的 Ser-des 产品

Guru**** 2682515 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES954, TDES960, TSER953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191783/looking-for-a-ser-des-product-for-dual-2460x2460-90fps-cameras

主题中讨论的其他器件:TDES954TDES960TSER953

如标题所述、我们正在寻找 Ser-des 产品、以供双路2460x2460 90fps 摄像头使用。 TI 可以提供更好的建议。 以及有关 V3LINK 的技术文档。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reuben:

    对于 V3Link、我们有3个传感器器件:TSER953 (串行器)、TDES954 (解串器)和 TDES960 (解串器)。 串行器的主要考虑因素是确保它能够支持来自成像仪的 CSI-2数据速率。  953支持3.3Gbps 的视频吞吐量(最多4个通道的每通道数据速率为832Mbps)。 如果您有 CSI-2接口、则需要计算传感器所需的每通道数据速率(基于 Hres、Vres、帧速率、数据类型和开销)。 基于您的视频分辨率、TSER953可能不支持您的摄像头。

    您可以在此处找到有关 V3Link 的概述以及所有数据表: https://www.ti.com/interface/high-speed-serdes/v3link-serdes/overview.html

    此致、

    Cindy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy 您好、

    感谢您的快速回复。

    我们还发现 TI 串行器产品无法支持此类高数据速率摄像头。 想知道原因、为什么 TDES960每通道可支持1.6Gbps、但串行器每通道仅支持800Mbps。

    此外、对于 TSES960、支持1080p 60fps 2MP 传感器的仅规格蛤蜊。 我不确定它是否支持2460x2460 90fps? 您能帮您检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reuben:  

    TDES960的两个 CSI-2输出端口具有更高的每通道数据速率、因为它是一个四路集线器、因此可聚合来自最多四个传感器的串行数据。  

    由于 TSER953无法支持这样高的分辨率和帧速率、因此它无法支持这种传感器。 这些器件专为2MP/60fps 和4MP/30fps 等规格的传感器而设计。

    此致、

    Cindy