This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:做板通电不正常 μ A

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192373/sn75lvpe802

器件型号:SN75LVPE802

我们索样了SN75LVPE802,按规格书以下电路,用在PCIe接口上,不能正常工作。PCB跳过Host和Device,直接用飞线跳过IC,就能工作。μ A

是不是该芯片不能用于PCIe,只能用于SATA接口 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请使用英语更快地回答您的问题。

    如产品特性中所述、其他客户将其用于 PCIe 应用。 该器件具有信号调节功能、例如去加重和均衡设置。 也许需要对这些进行优化。

    此外、最好从 PCIe 第1代开始、然后尝试更高的数据速率。

    此致、Nasser