This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LX1622:密件抄送寄存器

Guru**** 2928730 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LX1622, DS92LX1621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191737/ds92lx1622-bcc-register

器件型号:DS92LX1622
主题中讨论的其他器件: DS92LX1621

您好!

我们在两个单独的电路板上使用 DS92LX1621/DS92LX1622。 我们面临串行数据传输错误。

通过更改 BCC 寄存器、我们可以增加和减少误差。

在数据表中、它被写入:"0xE0:正常运行模式"。

但是、E0会产生不良结果。

遗憾的是、有关该寄存器的信息不足。

这意味着什么? 它的单位是什么? 它的范围是多少?

请向我提供更多信息吗?

此致、

Ersin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ersin、您好!  

    我将查看您的问题、并在2月2日星期四之前向您提供最新信息。  

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ersin、您好!  

    有关 BCC 寄存器的更多信息、请参阅以下主题。  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/331209/ds92lx1621-22-question?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS92LX%2525252A%25252520BCC#

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shu、

    感谢您的回答。 链接无法正常工作。

    您能再发送一次吗?

    此致、

    Ersin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ersin、您好!  

    我已从以下链接复制信息:

    1) 1)我们可以在 DS92LX1622寄存器上提供的信息。 0x27受到限制、因为该寄存器涉及特定的工厂设计参数。 总之、寄存器0x27[7:0]是控制回波抵消量的 BCC 参数。 要使用的特定值基于将连接 TX/RX 板的高质量电缆。 对于高质量电缆、默认值0x00应该可以、但对于通用电缆、我们通过测试发现0xE0值可以获得更好的性能。 话虽如此、欢迎客户探索寄存器0x27的其他值、而不是0x00或0xE0、但我们验证的唯一值是0x00 (高质量电缆)和0xE0 (通用电缆)。

    2) 2)接收器还有一个要注意的寄存器:寄存器0x3F[4]。 该寄存器位启用(如果设置为0) CMLOUT P/N、可分别在引脚32-33上观察到。 这些引脚提供了一个有用的调试工具、用于在启用时监控均衡化差分信号。

    有关0x3F 功能的更多信息、请参阅与 DS92LX1622等效的符合汽车标准的产品(www.ti.com/.../ds90ub902q-q1.pdf)。

    最棒的