This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E:有关 DP83TD510E Tx 和 Rx 终端的问题

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD510E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191991/dp83td510e-question-on-dp83td510e-tx-and-rx-termination

器件型号:DP83TD510E

尊敬的 TI 专家:

 在 DP83TD510E 的数据表中、我们可以看到、对于非本质安全型、50 Ω 与 Tx 串联、2千欧与 Rx 串联、然后将它们组合在一起。

 我们不太理解为什么使用50欧姆串行来"终止" Tx (因为 Tx 驱动器的源阻抗太小、我们可以忽略它吗?) 并使用2千欧姆的 Rx。

如果有人能对此有所了解、我会很感激。 谢谢。

此致、

元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    我无法透露器件内部架构的任何详细信息。 请遵循数据表中提供的指导、因为这是器件的测试和验证方式。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     了解、但我们并不是真正要求了解内部架构的详细信息。 但是、我们只想知道我们应该根据建议的原理图分别理解和采用哪些参数来进行传输线 Tx 和 Rx 通信的参数仿真。 希望您能提供更多有关该器件的信息、以便我们了解和调试问题发生的时间、或者指出我们可以参考的文档。 谢谢。

    此致、

    元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    该器件已通过您在数据表中看到的建议电路进行测试和验证。 请遵循此建议。 如果您对设计有任何顾虑、我可以查看原理图或布局。  

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

     了解。 最后一个问题是、我们从数据表中看到 DP83TD510E 芯片在全双工模式下工作、为此我们采取的是同时执行发送和接收操作、我们假设 TX 和 Rx 处于相同的频率范围。 那么、如何实现完全耗尽模式? 如果像你们这样的 TI 专业专家能够更详细地解释背后的正文、或者指出我们可以参考的文档、我们将不胜感激。 (它是否在预定义的电压电平范围内完成?)

    谢谢。

    此致、

    元辰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuanchen、

    全双工模式使用称为回波消除的方法。 接收器知道发送器正在发送什么信号、并可以通过信号处理将其抵消、只留下链路伙伴发送的信号。 这就是 RX 和 TX 引脚之间连接2k Ω 电阻的原因。 这是10Base-T1L 的标准实践。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 我认为、您在本地 Tx 到 Rx 路径的2k 欧姆作为10M 频率信号方面的阐述让我更深入地了解了这一点。  非常感谢您的帮助。

    此致、

    元辰