This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:SDA 和 SCL 引脚上的上拉/下拉电阻器

Guru**** 2925610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193051/ts3dv642-pull-up-pull-down-resistors-on-sda-and-scl-pins

器件型号:TS3DV642

客户有一个关于 SDA 和 SCL 引脚上组装的上拉/下拉电阻器的后续问题:

"

在我们的应用中、我们有2个显示端口连接器。  从数据表中、AUX 上拉和下拉电阻在连接器侧绘制。

我们是否可以将它们仅放在控制器侧、如下所示?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DisplayPort 灌电流使用 AUX 共模电压来检测通电或未通电源(图形和存储器控制器)的连接。 当将上拉/下拉移至另一侧时、您将失去灌电流单独连接检测功能。

    谢谢

    David