我们是否有 DS90UB954-Q1 TVS 保护器件的推荐方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们是否有 DS90UB954-Q1 TVS 保护器件的推荐方案?
您好、Xiaofu、
感谢您的联系。
我假设您所需的 TVS 保护器件适用于高速 RIN+/-走线。 如果情况并非如此、请告诉我。
如果需要对高速 RIN+/-迹线进行保护、我们建议您使用 ESD 二极管而不是 TVS 二极管。 这是因为 ESD 二极管的电容 通常 低于 TVS 二极管的电容。
对于 ESD、该器件已经针对这一点提供了一些内部保护。 有关此器件的 ESD 规格、请参阅以下屏幕截图:
如果您的应用需要额外的浪涌/ESD 电压保护、您可以在高速 Rin 走线和 GND 之间连接一个 ESD 二极管。 设计中此组件的建议位置 是连接器和交流耦合电容器之间。 为该布线选择 ESD 二极管时 、需要考虑的一个重要因素是电容。 由于 RIN+/- 迹线携带高速信号、 ESD 二极管 必须具有非常低的电容。 有关能够满足这些要求的 ESD/TVS 组件的示例、请参阅此器件: https://www.ti.com/product/TPD4E02B04-Q1。
有关使用 ESD 二极管 为该器件提供额外保护的更多信息、您还可以参阅以下应用手册 :https://www.ti.com/lit/an/slvaf60a/slvaf60a.pdf
如前所述、如果您需要针对 该器件的任何其他器件提供浪涌/ESD 保护建议、请告诉我。
此致、
Kenneth