This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:去耦电容器所需的最低额定电压

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB928QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192802/ds90ub928q-q1-minimum-required-voltage-rating-of-the-decoupling-capacitor

器件型号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB928QEVM

你好  

在上述器件型号的数据表中、对于稳压器引脚(2、25、29、46、47)、您建议连接4.7uF 电容器-对于该电容器、所需的最低额定电压是多少?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议根据  DS90UB928QEVM 用户指南使用额定电压为16V 的电容器。

    此致、
    Ikram