This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:与要求相比具有低阻抗

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192752/tmds181-low-impedance-comparing-to-requirement

器件型号:TMDS181

你(们)好

我的客户在其 HDMI 2.1应用中使用 TMDS181、并报告由于低阻抗而导致合规性测试失败。

他们使用的测试是№HF2-4 (灌电流 TMDS 电气–6G–差分阻抗)、

阻抗要求如下所示:

在75-125Ohm 范围内

2.只有一个位置的电阻范围可以超过85-115Ohm

TMDS181似乎满足 第一个要求、但对于第二个要求 、ESD 二极管 TPD4E05U06DQAR 和 TMDS181都不满足要求。

请查看以下客户问题吗?

1. TI 是否有关于主链路输入引脚(IN_D0p/n)的 TDR 数据?

2. TI 是否有有关 TPD4E05U06DQAR 的 TDR 数据

3. TI 是否有一个可重定时+ ESD 二极管解决方案来通过合规性测试 HF2-4 (通过匹配阻抗)?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在一封电子邮件中向您发送了来自 Allion 测试实验室的 TMDS181合规性报告、其中显示 TMDS181确实通过了 HF2-4。

    我们通常看到单个低侧偏移在80欧姆至85欧姆之间。  我们已经看到一些客户由于外部 ESD 组件导致了 TDR 问题、从而扩大了偏移范围、因此最好选择低电容 ESD 器件并将其放置在连接器附近。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    感谢您的回答!

    我们是否建议将 ESD 二极管与 TMDS181配对? 您能不能建议在这种情况下、您希望自行使用哪种电容?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了低电容要求外、ESD 的选择还取决于其他因素、例如客户系统 IEC 要求。 您可以参考此 ESD 作为一个具有0.2pF 线路电容的示例、 https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/PUSB3AB4.pdf

    谢谢

    David