This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX232:1uF 电容器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193249/max232-1uf-capacitors

器件型号:MAX232

你(们)好  

该参考电路中所有1uF 电容器的情况

是否可以使用电解电容器?

2.是否可以使用 MLCC 电容器?

电容必须为1uF?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的;这个旧器件是为他们设计的。

    2.是的;ESR 越低、它们在电荷泵中的工作效果就越好。

    3.您必须使用数据表中建议的值才能获得保证的电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、

    克莱明的分析是正确的-如果您有任何其他问题、请告诉我!

    最棒的

    Parker Dodson