This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:通过直接下拉实现开关使能控制

Guru**** 1642010 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1191839/tca39306-switch-enable-control-by-directly-pull-down

器件型号:TCA39306

TCA39305支持团队

建议使用图9-2来控制 SW 使能。  

是否可以直接将 VREF2和 EN 端子连接到 GND 以进行 SW 控制、如下所示?

如果不是、 原因是什么?  

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、您可以使用开关或开漏/集电极输出将 EN 拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    您是否意味着 EN 和 VREF2无需电阻器即可直接下拉至 GND?

    从 VREF1到 VREF2是否没有任何泄漏电流?

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EN 连接到所有晶体管的栅极。 当 EN 为低电平时、VREF1和 VREF2之间没有连接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、  

    为了进一步补充 Clemens 的响应、当 EN 引脚也被驱动为低电平时、I/O 端口也被置于高阻抗状态。 对于 EN 引脚到 GND 的连接、您可以使用开漏驱动 器、如此处@0:55标记所示的类似器件。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch 和 Guan

    我了解到可以通过将 EN 引脚直接连接到 GND 来禁用 SW。 同时、VREF2能否直接连接到 GND?

    我认为 VREF2可以连接到 GND、因为 I/O 引脚 在 EN=LOW 时变为高阻态。 我的想法是否正确?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VREF2被连接至 EN。 在这种情况下、它确实连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch

    我了解到、即使 VREF2和 EN 在 VREF1 = 1.8V 期间直接连接到 GND、也没有问题。 "没有问题"是指无泄漏电流和无损坏 IC。  因此客户可以将其用于软件控制。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    我 完全理解。

    谢谢!