This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:汽车级替代产品

Guru**** 2686395 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD12S016

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1192870/tpd12s016-automotive-grade-alternative

器件型号:TPD12S016

团队、


我们希望检查 TPD12S016的 Q 级引脚或任何类似替代产品是否适合需要 AEC-Q100解决方案的客户汽车设计。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu -Chen、很遗憾、我不相信我们有这样的器件能够满足这些要求。 我将与一位同事进行检查、如果我发现任何与此相反的情况、我将进行更新。

    最佳- Zack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    Zack 是正确的、我们没有 TPD12S016的 Q 版本、也没有相应的发展蓝图、实际上我们将重点介绍电源开关和类型 C&PD 控制器、因此无法再对其进行更新。 谢谢你。

    此致、

    Kuno