This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA39306:VCCA &放大器;VCCB 检查

Guru**** 2927900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193796/tca39306-vcca-vccb-check

器件型号:TCA39306

你(们)好

在数据表 中、"特性"说明中显示"允许在0.9V VREF1和1.8V、2.5V、3.3V 或5V VREF2"之间进行电压电平转换。

但它还显示了"为了支持转换、VREF1支持0.85V 至 VREF2 - 0.6V。VREF2必须介于 VREF1 + 0.6V 至5.5V"(在"6.3建议运行条件"表中)。

-

因此我要检查:

(1) 如果 VREF1 = 0.85V、那么 VREF2 (min)可以是0.85+0.6 = 1.45V?

(2) 我的应用是 VREF1 (min)= 1.045V 和 VREF2 (min)= 1.71V。

* VREF1 (典型值) = 1.1V、VREF2 (典型值) = 1.8V

=>此 IC 是否符合我的电路要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第1页上的值只是示例。

    唯一的限制是 VREF2上电阻器所连接的电源电压应至少比 VREF1高0.6V。 因此、1.1V 和1.8V 正常。

    (请注意、I/O 引脚上的上拉电阻器可连接至任何不低于 VREF1的电压。 因此、如果您的电路中恰好有任何更高的电压(例如3.3V)、您也可以对 VREF2电路使用此电压。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许您好、

    Clemens 正确、您的应用(VREF1= 1.1V 和 VREF= 1.8V)将与该器 件配合使用、因为它符合 VREF2需要比 VREF1大0.6V 以进行电压转换的要求。 请注意、"特性"下列出的段落仅列出了可使用器件执行的常见电压转换节点。  

    此致、

    插孔