This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 直流分析|| SN74LVC1G17-Q1、TPL5010DDC、TPS26631RGE 和 TMUX1309DYY

Guru**** 2581405 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1, TMUX1309, TPL5010, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193906/dc-analysis-sn74lvc1g17-q1-tpl5010ddc-tps26631rge-and-tmux1309dyy

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17-Q1TMUX1309TPL5010TPS2663
我们需要有关该器件的一些详细信息 、我们目前正在设计中使用该器件来检查驱动强度。
请为红色突出显示的内容提供价值。
SN74LVC1G17-Q1 VCC 3.3.
参数 最小 最大
版本
VIH
音量 0.7.
VOH 2.4
IOH -24岁
IOL 24
Iih
IIL
 
TPL5010DDC] VDD 3.3.
参数 最小 最大
版本 0.99
VIH 2.31.
音量 0.7.
VOH 2.6.
IOH 1mA
IOL -1mA
IIH
IIL
 
TPS26631RGE (故障) VCC 3.3.
参数 最小 最大
版本
VIH
音量
VOH
IOH
IOL
IIH
IIL
 
TMUX1309DYY VDD 3.3.
参数 最小 最大
版本 0.8.
VIH 1.15.
音量
VOH
IOH
IOL
IIH
IIL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1G17-Q1具有施密特触发输入、因此它没有固定的输入开关阈值。  您可以改用 VT+和 VT–。

    在大多数情况下、输入泄漏电流不是针对低电压和高电压单独指定的;请使用 II (据我所见、TPL5010数据表缺少此规格、但所有 CMOS 输入都具有极高的阻抗。) (TMUX1309数据表指定了 IIL 和 IIH。)

    TPS2663的唯一数字输入是/SHDN 引脚;其参数指定为 V (SHUTF)、V (SHUTR)和 I (/SHDN)。 不同输出信号的参数在电气特性表中单独指定。

    TMUX1309没有输出参数、因为它没有输出;它是无源开关。 闭合开关的行为类似于电阻器;开关上的压降取决于通过开关的电流。