请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DSI86EVM 主题中讨论的其他器件:SN65DSI86
您好、
CPU;i.MX8MQ MIPI(DSI)
LCD;AUO G133HAN02.0 (双通道 eDP 1.2)
使用 MIPI (DSI) eDP 桥接器连接到 LCD。
是否可以使用 sn65dsi86?
提前感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
CPU;i.MX8MQ MIPI(DSI)
LCD;AUO G133HAN02.0 (双通道 eDP 1.2)
使用 MIPI (DSI) eDP 桥接器连接到 LCD。
是否可以使用 sn65dsi86?
提前感谢。
您好!
这是您要参考的数据表 :www.displaytechnology.co.uk/.../g133han02.0_datasheet.pdf
在审核中、它支持
-所有输入信号均与 eDP (嵌入式 DisplayPort)接口兼容->受支持
- 双通道 eDP 1.2 -> DSI86与 eDP 1.4兼容、向后兼容1.2
- 支持全高清1920x1080 /60Hz ->
- CLK 频率= 70.5 MHz 典型值 -> 支持
谢谢、
扎赫