This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS100:数据表图48是否正确?

Guru**** 2553050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193702/sn65lvds100-is-datasheet-figure-48-correct

器件型号:SN65LVDS100

在数据表中、图48显示了 CMOS 输入的 Vcc/2偏置。

这是否也适用于具有内置终端的 SN65LVDT 器件?   

绝对范围 VID 为1V。  此1V VID 是否适用于具有或不具有内置端接的两个器件?  

或者、没有 内置端接的器件是否会超过1V VID、如图48所示?  

此外、此设置是否也可以达到2Gbps?  下图中的表格提到了500Mbps。

谢谢。