This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:绝对需要 MDC/MDIO 吗?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193363/dp83822i-is-mdc-mdio-absolutely-required

器件型号:DP83822I

您好!

我的客户对 DP83822有疑问。

如果他们使用带有默认设置的 DP83822、并且不需要任何诊断、是否可以将 MDC/MDIO 保持为不连接状态?
还是绝对需要 MDC/MDIO 通信?

此致、
OBA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    由于 MDC/MDIO 是一个管理接口、如果需要通过寄存器进行任何配置、建议使用该接口进行寄存器访问、或者进行诊断以检查 PHY 的状态。

    但是、PHY 可以像现在一样使用自举配置、而无需 MDC/MDIO 接口。 如果发现 PHY 有任何问题、则很难调试或找出 MDC/MDIO 接口问题的根本原因。

    此致、
    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    感谢您的回复。
    他们还有一个问题。  
    当不使用 MDC/MDIO 接口时、如何端接这些引脚?

    出于某种原因、客户希望只让他们打开或添加拉德赢。
    添加上拉电阻需要修改电路板。
    保持断开还是添加下拉电阻器是可以接受的?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    是的、这些引脚可以保持未连接状态。

    最棒的
    Rahul