请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 您好!
我的客户对 DP83822有疑问。
如果他们使用带有默认设置的 DP83822、并且不需要任何诊断、是否可以将 MDC/MDIO 保持为不连接状态?
还是绝对需要 MDC/MDIO 通信?
此致、
OBA
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户对 DP83822有疑问。
如果他们使用带有默认设置的 DP83822、并且不需要任何诊断、是否可以将 MDC/MDIO 保持为不连接状态?
还是绝对需要 MDC/MDIO 通信?
此致、
OBA