This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243:不带12V 电源的 RS232

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3243, SN75C185, TRS3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193731/max3243-rs232-without--12v-power

器件型号:MAX3243
主题中讨论的其他器件: SN75C185TRS3243E

各位专家、您好!

我们是否有 COM 端口电平转换器 IC 不需要-12V 电源? 客户以前使用的是 MAX3243、但其系统中不再使用-12V、他们希望找到另一种不需要-12V 电源的解决方案。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN75C185等普通收发器需要±12V 电源。 但 MAX3243/TRS3243E 使用电荷泵从3.3V 或5V 电源生成输出电压。 如果客户正在使用 MAX3243、则从未需要−12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    Clemens 正确- MAX3243使用3.3V 至5V 电源电压范围并使用内部电荷泵来生成所需的 RS-232总线电压。  

    客户不需要系统中的-12V 电压即可使用此器件。

    如有任何其他问题、请告知我!

    最棒的

    Parker Dodson