This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:意外行为

Guru**** 2862200 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193252/am26c31-unexpected-behavior

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件:AM26C32

大家好、

我的客户发现意外行为。

当 在 VCC 启动期间、当 AM26C31的 G/为 L=>H 时、AM26C32的1A 中出现一个小电压和一个非常短的脉冲。

请问原因是什么? 以及如何解决?

我们能否在 VCC 启动前禁用器件以防止这种情况发生?

最棒的
Zeming

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在启动期间禁用驱动器、您必须将 G 保持在低电平、并将/G 保持在高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zemming、您好!

    器件在启动时启用、因为/G 从低电平开始-如果引脚4为高电平或引脚12为低电平、则驱动器将在启动期间启用。

    /G 是否上拉至器件 VCC 或是否有另一个信号发送至/G?  

    请告诉我。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    客户希望使用 VCC 上拉/G、可以吗?

     您是不是说由于器件在启动期间启用、因此预计会出现这种行为?

    最棒的
    Zeming

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zeming、

    客户是否已经通过电阻器将/G 连接到 VCC? 如果是、使用的电阻值是多少? 因为这将有助于防止客户发现问题-或者他们是否直接连接到 VCC?

    抱歉、如果我不清楚、我说的是、如果/G 在启动时为低电平、器件将启动并激活-似乎器件启动已启用、然后在启动期间禁用-这正是"A"上的电压信号所暗示的。 当器件被禁用时、输出将为高电平。我不确定启动时输入引脚的状态-但是如果/G 在启动期间可能为高电平或~等于 VCC、则器件应保持在其禁用状态、直到/G 或 G 被驱动为高电平。  

    最棒的

    Parker Dodson