This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 寻求具有 Gen2x2的 CC (5V/3A)的设计建议

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TUSB1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193380/asking-for-design-suggestions-for-cc-5v-3a-with-gen2x2

主题中讨论的其他器件:TUSB321、 TUSB1104

大家好、

客户希望使用 Gen2x2设计 CC。


请提供您的意见吗?

TUSB1104+TUSB321? 或者我们是否有集成解决方案?

感谢您的帮助!

 

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH:

      我将在今天稍后发送评论。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB1104+TUSB321适用于  Gen2x2和 C。但尚未提供任何应用手册。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    如果 PCH Gen2x2迹线很短,客户是否可以将 TUSB321与 TUSB1104放电?

     

    客户正在寻找一些可以提供以下信息的器件。 我们是否有支持的解决方案?

    1. 插拔
    2. 方向
    3. CC1/CC2是否进入调试模式
    4. 寄存器中的器件支持 Gen2x2

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 PCH Gen2x2走线很短,客户只需 放置不带 TUSB1104的 TUSB321、但无法满足项目4的要求。

    寄存器

    Brian