This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS6126:HD3SS6126参考设计

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS6126, HD3SS6126EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193844/hd3ss6126-hd3ss6126-reference-design

器件型号:HD3SS6126

您好!

我的客户表示需要芯片断电后没有信号输出的功能、不需要补偿。   根据客户要求、它仅用作开关。   建议使用 HD3SS6126。 此芯片同时支持 USB2.0和3.0。 请帮助确认此芯片是否可行。  

《HD3SS6126evm 用户指南 》《HD3SS6126EVM 器件参考设计》(TI.com.cn) 

数据表 HD3SS6126 USB 3.0和 USB 2.0差分开关2:1/1:2多路复用/解复用器数据表(修订版 A)(TI.com.cn)

为什么引脚定义和设计有所不同?  我们可以参考此 EVM 进行设计吗?

1106.HD3SS6126.docx

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    莱茵:

      HDSS6126应该适合您的应用。 EVM 指南应该有误。 数据表正确。

    此致

    Brian