This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:SNLS614B–2018年9月–2022年12月修订

Guru**** 2451510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190342/dp83869hm-snls614b-september-2018-revised-december-2022

器件型号:DP83869HM

大家好、团队、

与 SNLS614A 相比、我们对这些变化有点困惑。

在100M 介质转换器模式下(9.4.8.6)添加了:

•将0x000E 写入寄存器18h // Mux LED_1以用作 RX_ER,但0x000E 是 LED_0的值!!?

但我们已将 LED_1配置为"link OK"。

LED_1和 LED_2被捆绑至1、链路损耗直通被启用(RX_CLK 被捆绑至0)、如表9-15所示、OPMODE (0)和 OPMODE (2)被捆绑至1 (如表9-9所示:100Base-T 至100Base-FX 模式)

将函数 RX_ER 写入 LED_1的背景是什么? 我们是否可以进一步使用 LED_1作为 FX 端链路的指示?

此外、PHYIDR2寄存器(表9-22)修改为 A0F3h (REVISION_NUM=3h)、但在 FX_PHYID2寄存器(表9-89)中、修订版号保留为 REVISION_NUM_Fiber = 1h。 是这样吗?

此致、

电表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dieter、

    请允许我花些时间与团队讨论并确认100M 介质转换器模式的正确配置。 预计将在下周五2/3前跟进。

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dieter、

    100M 介质转换器模式不需要此 LED 配置寄存器写入-这是推荐设置。 注释的寄存器写入旨在用于 LED_0 -设置 PHY 模式后、请参阅 LED 配置的寄存器映射(0x18h)。

    对于100M 介质转换器模式、LED_1的默认功能是指示光纤链路(表9-10)。

    [引用 userid="181549" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1190342/dp83869hm-snls614b-september-2018-revised-december-2022 ]PHYIDR2寄存器(表9-22)也修改为 A0F3h (修订版 NUM_=3h)、但在 FX_PHYID2寄存器(表9-89)中、修订版号保留为 REVISION_NUM_Fiber = 1h。 是这样吗?

    没错。 为您的应用引用 FX_PHYID 的目的是什么?

    谢谢、

    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan、

    感谢对100M 媒体模式下 LED 配置的澄清、Fx_PHYID 问题仅供参考

    此致、

    电表