大家好、团队、
与 SNLS614A 相比、我们对这些变化有点困惑。
在100M 介质转换器模式下(9.4.8.6)添加了:
•将0x000E 写入寄存器18h // Mux LED_1以用作 RX_ER,但0x000E 是 LED_0的值!!?
但我们已将 LED_1配置为"link OK"。
LED_1和 LED_2被捆绑至1、链路损耗直通被启用(RX_CLK 被捆绑至0)、如表9-15所示、OPMODE (0)和 OPMODE (2)被捆绑至1 (如表9-9所示:100Base-T 至100Base-FX 模式)
将函数 RX_ER 写入 LED_1的背景是什么? 我们是否可以进一步使用 LED_1作为 FX 端链路的指示?
此外、PHYIDR2寄存器(表9-22)修改为 A0F3h (REVISION_NUM=3h)、但在 FX_PHYID2寄存器(表9-89)中、修订版号保留为 REVISION_NUM_Fiber = 1h。 是这样吗?
此致、
电表