Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM
主题中讨论的其他器件: DP83869
我有一个空间要求、用于使用 SFP 与网络交换机通信100Mbps 以太网和1000Base-X 光纤网络。
设置图像如下所示-

我需要在 EVM 侧设置哪些合适的配置?
是否需要在网络交换机端进行任何配置?
此致、
Nikunj
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: DP83869EVM
我有一个空间要求、用于使用 SFP 与网络交换机通信100Mbps 以太网和1000Base-X 光纤网络。
设置图像如下所示-

我需要在 EVM 侧设置哪些合适的配置?
是否需要在网络交换机端进行任何配置?
此致、
Nikunj
您好 Nikunj、
您可以将 EVM 配置为1000M 介质转换器模式、请参阅 用户指南中的第4.1.8节"1000M 介质转换器搭接":
https://www.ti.com/lit/ug/snlu237/snlu237.pdf?ts=1673453629740&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83869EVM
这将有助于您在 EVM 的铜端进行通信。
如果交换机的光纤端口是100BASE-FX 或1000BASE-X、请检查配置的模式、同时确保检查所使用的 SFP 模块。
另外、请读取 PHY 的寄存器地址0x0002、如果它是 A0F1、请按照以下媒体转换模式应用手册进行操作:
希望这对您有所帮助。
此致、
Rahul
您好,Rahul,
我将测试这种情况,目前只有一个具有1000Base-X 的 SFP,因此我无法检查1000介质转换器模式。
我已在100 Media 模式下测试此操作
10 Mbps 速度(固定)-->支持100Base-FX 的 SFP <-->光缆--> 100Base-FX SFP -->网络交换机(支持10/100/1000 Mbps)
但它不起作用
我用10 Mbps 更改光纤的速度,并尝试使用主模式和从模式。
请提供您的建议。
此致、
Nikunj
我已将 EVM 配置为100Base-FX 介质转换器模式-设置选项下面
OPMODE_0 -跳线
OPMODE_1 -打开
OPMODE_2 -跳线
0X01DF - 0X0045
0X01EC - 0X1FFC
测试
1) PC 上(以太网速度为100Mbps)-> 100Base-FX SFP (速度为100Mbps)->光缆-> 100baseFX SFP ->网络交换机
互联网连接工作正常
2) 2)现在、我根据以下内容更改 PC 上的设置
2)在 PC 上(以太网速度为10Mbps)-> 100Base-FX SFP (100Mbps 速度)->光缆-> 100baseFX SFP ->网络交换机
互联网连接不工作
3) 0X0C00 - 0X2100值更改为0X0100
在 PC 上(以太网速度为10Mbps)-> 100Base-FX SFP (10Mbps 速度)->光缆-> 100baseFX SFP ->网络交换机
互联网连接不工作
它现在必须工作,因为我在铜缆和光纤两端设置相同的速度。
如果我错了、请指导我进行配置设置。
此致、
Nikunj
请参阅设置图

此致、
Nikunj
您好,Rahul,
我认为它永远不会以10Mbps 的光纤速度工作,因此我只能使用以下配置对其进行测试,如数据表9.6.1.69 FX_STS 寄存器设备不支持10Mbps 的光纤模式中所述。

100 Mbps 速度(固定)--> 1000 Base-X 支持的 SFP <-->光缆--> 1000 Base-X SFP -->网络交换机(支持10/100/1000 Mbps)
目前我订购了"1000Base-X 支持的 SFP"。收到后,我将对其进行测试,如果您有的话,请对其进行测试,以便我有电池的想法
此致、
Nikunj
您好 Nikunj、
[引用 userid="545787" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186434/dp83869evm-dp83869evm-interfacing-with-network-switch/4473608 #4473608"]我认为它永远不会以10Mbps 的光纤速度工作,因此我只需使用以下配置对其进行测试,如数据表9.6.1.69 FX_STS 寄存器设备不支持10Mbps 的光纤模式。是的、正确。
[引用 userid="545787" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186434/dp83869evm-dp83869evm-interfacing-with-network-switch/4473608 #4473608"] 100Mbps 速度(固定)--> 1000Base-X 支持的 SFP <--> 1000Base-X SFP --> 1000Base-X SFP -->网络交换机(支持10/100/1000 Mbps )我应该有一个1000Base-X SFP、让我在我的末尾复制上述拓扑测试并更新您。 请给我2-3天的时间来更新我的调查结果。
此致、
Rahul
您好 Nikunj、
我已经对以下拓扑进行了测试:
100 Mbps 速度(固定)--> 1000 Base-X 支持的 SFP <-->光缆--> 1000 Base-X SFP -->网络交换机(支持10/100/1000 Mbps)
以下是我的调查结果、我以粗体突出显示了所有工作设置:
测试1:
PC (10/100/1000)<->(869100m 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光纤电缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)
PC (强制100m)<->(869100m 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光纤电缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)
-在上述拓扑中,不会注意到链路,但当我强制网络交换机速度为100M 时,整个设置工作正常。 设置如下:
PC (10/100/1000)<->(869100m 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光纤电缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(强制100m)
PC (强制100m)-->(869100m 介质转换器)-->千兆 SFP 模块-->光缆-->千兆 SFP 模块-->网络交换机(强制100m)
测试2:
以下测试设置也起作用:
PC (10/100/1000M)<->(8691000M 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光纤电缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)
PC (强制100m)<->(869 1000M 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)
此致、
Rahul
您好,Rahul,
感谢您的更新。
由于我的网络交换机无法使用100M 强制模式进行更改、因此我必须执行测试2 -
1) 1) DP83869EVM 配置

link_loss - short (跳线应用于连接器)
mirror_EN -短路(连接器上的跳线应用)
- PC (10/100/1000)<->(869 1000M 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)
工作正常(ANEG_DIS - 1 -光纤强制模式/0 -光纤自动协商打开-在两种情况下都工作)
- PC (强制100m)<->(869 1000M 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)
1)(ANEG_DIS = 0 -光纤自动协商开启)
不工作
活动 LED 闪烁(LD6-blink),光纤选定(LD4 = ON),但无链路(LD1/LD2 = OFF)
将0x1FFC 写入寄存器0x01EC (将位[0]设置为0)后、所有 LED 关闭
2)(ANEG_DIS = 1 -光纤强制模式)
活动 LED 闪烁(LD6-blink )、光纤选定(LD4 = on),但仍无链路(LD1/LD2 = off)
我已经验证了 Link_Loss 和 mirror_EN 设置跳线开路/短路的所有组合,但无法正常工作。
您能不能帮助我在 EVM 上设置正确的设置。
是否需要更改0h、4h、14h、c00h 等任何分辨率以更改速度? (请帮助我实施正确的设置)
我有 EDIAX GS-1026 V3网络交换机
感谢您的支持。
此致、
Nikunj
您好 Nikunj、
很抱歉、您刚才提到以下设置不起作用、因此我的结尾是错误的
[引用 userid="540707" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1186434/dp83869evm-dp83869evm-interfacing-with-network-switch/4483621 #4483621"]PC (强制100M)<->(869 1000M 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)当我在上述模式下配置869时、我注意到光纤侧有链路、但铜端没有链路、因为 PC 强制为100M、PHY 配置为1000M。 当我看到链路位于光纤端时、我认为它可以正常工作。
此外、DP83869数据表中提到了一条注意事项、即在1000M 介质转换器模式下、如果 LP 支持、Cu 自协商不会降级到100Mbps
只有100Mbps 和链路才会失败。
请在交换机上找到所附的寄存器读数和链路状态。
谢谢、
Rahul
您好、Rahul、
因此、我需要在该设置中使用智能/管理开关、对吧?
测试1:
PC (10/100/1000)<->(869100m 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光纤电缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)
PC (强制100m)<->(869100m 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光纤电缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)
-在上述拓扑中,不会注意到链路,但当我强制网络交换机速度为100M 时,整个设置工作正常。 设置如下:
PC (10/100/1000)<->(869100m 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光纤电缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(强制100m)
PC (强制100m)-->(869100m 介质转换器)-->千兆 SFP 模块-->光缆-->千兆 SFP 模块-->网络交换机(强制100m)
-->工作正常,我们只有管理开关的权限? (是否可以共享您的网络交换机部件号以便我有一些想法)
测试2:
以下测试设置也起作用:
PC (10/100/1000)<->(869 1000M 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光纤电缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)-->工作正常
PC (强制100m)<->(869 1000M 介质转换器)<->千兆 SFP 模块<->光缆<->千兆 SFP 模块<->网络交换机(10/100/1000)
-这一点根本不可能,因为不支持100Mbps 速度(根据数据表)。
排除:我需要管理/智能网络交换机,然后我上面提到的应用程序设置可以正常运行?
(一旦网络交换机部件号通过线程响应提供,您就可以关闭该线程)
此致、
Nikunj
您好 Nikunj、
下面是我们在测试中使用的开关:
https://www.artel.com/media-transport-products/quarra-1g-compact-ptp-ethernet-switch/
此致、
Rahul
您好,Rahul,
我还有一个问题:-
请参阅上面的链接此产品可以在10/100/1000 Base-T 以太网速度下工作。
让我们考虑以下设置
PC1 --> DP83869EVM1 (配置为1000/100介质转换器模式)--> 1000Base-X SFP -->光缆--> 1000Base-X SFP --> DP83869EVM2 (配置为1000/100介质转换器模式)--> PC2
Test1 - PC1处于1G 以速率 PC2处于 AutoNeg。 模式(检测到1G 速度)(两个 EVM 均采用1000Mbps 介质转换器配置 )
测试2 - PC1在100Mbps 以太网速度在 AutoNeg 中 PC2。 模式(检测到100Mbps 速度)(两个 EVM 均采用100Mbps 介质转换器配置)
测试3- PC1处于10Mbps 以太网速度 PC2处于自动协商模式(不工作)请建议配置设置。
是否可以在没有任何配置更改的情况下成功运行全部3个测试?
我看到市场上有些介质转换器是可以在一边改变速度( PC1),然后自动改变另一边速度( PC2),而不需要进行任何配置更改,他们已经在内部管理了一些方法
此 DP83869EVM 是否可以实现相同的功能? 如果是,请建议配置设置。
此致、
Nikunj
您好、Rahul、
我有两个用于该应用 POC 的应用程序(概念验证)我使用 EVM 来验证概念,在经过完整测试后,我将设计自己的产品。
1)媒体转换器连接到网络交换机-此查询已由您解析。
2)支持任何(10/100/1000)以太网速度的光纤通信-(如果 TI 有此支持,我还在寻找2.5G 和5G,否则10/100/1000适合我) -我的此应用程序, 如果可以使用两侧 EVM/介质转换器,我可以使用它。 (无特定的网络交换机连接要求)
让我们考虑以下设置
PC1 --> DP83869EVM1 (配置为1000/100介质转换器模式)--> 1000Base-X SFP -->光缆--> 1000Base-X SFP --> DP83869EVM2 (配置为1000/100介质转换器模式)--> PC2
测试1 - PC1在1G 以 Ethe Speed (速度)中,PC2在 AutoNeg 中。 模式(检测到1G 速度)(配置 两个 EVM 均采用1000Mbps 介质转换器配置 )
-正常工作
测试2 - PC1在100Mbps 以太网速度在 AutoNeg 中 PC2。 模式(检测到100Mbps 速度)(配置。 两个 EVM 均采用100Mbps 介质转换器配置)
-正常工作
测试3- PC1处于10Mbps 以太网速度 PC2处于自动协商模式(不工作)请建议配置设置。
-不工作(因为光纤不支持10Mbps 速度),请提供您的建议。
是否可以在没有任何配置更改的情况下成功运行全部3个测试? -我需要与上述3个测试用例通信,而不需要任何断电/任何手动更改。
此致、
Nikunj