This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:查找1.1mm 最大高度的容差

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1187489/tca9517-q1-to-find-the-tolerance-of-1-1-mm-max-height

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9517

您好、专家、

 TCA9517  采用 DGK 封装。

它定义的最大高度 为1.1 mm

工程师正在询问 此规格的容差。

我们可以提出建议吗?

谢谢

Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我将向我们的封装工程师之一提交此申请、以查看我们是否有此信息。 这可能需要几天的时间才能作出响应。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    很抱歉、此请求需要很长时间。 设计中通常不要求此规格。 我有一个封装工程人员处理此请求。 通常、封装团队遵循数据表中的 ePOD、工厂设备具有一些工艺公差。  

    最大高度对于客户而言是否不够好?  

    此致、

    Tyler