This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1151L:处理病态 SDI 信号时调整 APC

Guru**** 2749625 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193016/onet1151l-tuning-the-apc-when-handling-pathological-sdi-signals

器件型号:ONET1151L
主题中讨论的其他器件:LMH1218

您好!

在开环模式下运行 IC 时、该 IC 可以很好地传递11.88Gbps SDI 视频以及具有病态应力测试模式的3G-SDI。 然而、在闭环中、信号几乎会下降。数据表中建议的 COMP CAP 值为0.01uF、用于控制 APC 环路的带宽。 当数据密度的大幅变化形成病态测试模式时、APC 环路的反应似乎太快。

可以使用多大的 COMP 上限值? APC 电路是什么样的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    已检查内部文档。 APC 环路时间常数没有在不同的设置中被表征。 此外、尚未使用 SDI 病态模式进行任何验证。 也许您可以更改 COMP CAP 并观察是否维持了激光功率、但在此环境下尚未进行任何验证。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我现在的电容为10 μ F、这对一些人有所帮助。 我认为 BIAS 引脚还需要一些"额外"旁路来减缓偏置电流的变化。 飞盲:-)我很惊讶 SDI 没有被考虑在内,因为有一些12G-SDI SFP 模块的市场。

    感谢您对此进行深入研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

    该器件主要针对以太网应用而开发。 我们确实有 SDI 75 Ω 同轴电缆均衡器、驱动器和 CDR、但这些并不能满足12G SDI SFP 模块的需求。 我想到的另一个参数是、此器件的额定速率为11.33Gbps、而12G SDI 需要11.88Gbps。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我将您的 LMH1218与这款激光驱动器搭配使用、它也非常出色。 由于激光驱动器能够执行25至35ps 的上升/下降时间、因此在11.88Gbps (开环)下可以正常运行。 交叉点和 EQ 被禁用、似乎不会影响信号完整性。 它只是 APC 模式。 将在本周使用各种 COMP 电容器进行测试。

    谢谢!