Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041 您好!
从数据表中、如果外部 EEPROM 的第一个字节不是55h、TUSB8041将加载默认配置。 但后者指出:
如果集线器检测到未编程的 EEPROM (值不是55h)、集线器将进入编程模式、并且集线器内的编程端点将被启用。
在所谓的"编程模式"中、所有端口是否正常工作? 或者它将停止工作并等待编程?
谢谢。