This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:将 TCA9803 B 侧连接到 I2C 多路复用器(基于导通门)

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9803, PCA9548A, TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1193415/tca9803-connecting-tca9803-b-side-to-i2c-mux-pass-gate-based

器件型号:TCA9803
主题中讨论的其他器件: PCA9548ATCA9509

由于内部电流源、DS 状态不连接 B 侧的 B PU。  

我想知道、在  TCA9803之后、以下连接是否有问题(具有 I2C MUX PCA9548ABS)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PCA9548A 是一款导通栅极多路复用器;已启用通道的上拉电阻器连接到 TCA9803的 B 侧。
    这是不允许的。

    交换 A 侧和 B 侧、或使用 TCA9509等不同的转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dror、

    如 Clemens 所述、当 PCA9548A 驱动低电平-内部 FET 关闭(RDSon 变为低电平)、然后从4.7K PU 流出的电流将在 TCA9803处出现、这违反了 IEXT-I  

    此致、

    插孔